This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV773:SGM2036S 间距

Guru**** 2445620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530801/tlv773-sgm2036s-pitch

器件型号:TLV773

工具/软件:

您好的团队、

您是否可以建议使用 LDO 来 P2P 代替 SGM2036S (3.3V SOT23-5)? 我建议使用 TLV77333PDBVR、但客户认为 IQ 过大。 PLS 帮助推荐其他具有较小 IQ(<30uA 将更好)和高 PSRR 的器件。

竞争对手数据表:

e2e.ti.com/.../SGMICRO_2D00_SGM2036S.pdf

BR

琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amber、

    这里可以选择 TLV70233DBVR、因为 IQ 约为 35uA、并具有高 PSRR。 另一个 IQ 较低的选项(但最大 Iout 较高)是 TLV75533PDBVR。 这两种接口都是 P2P、下面是快速规格比较:

      TLV70233DBVR TLV75533PDBVR TLV77333PDBVR
    Iout (Max)(A) 0.3 0.5 0.3
    输入电压(最大值)(V) 5.5. 5.5. 5.5.
    输入电压(最小值)(V) 2. 1.45 1.4
    固定输出选项 (V) 3.3 3.3 3.3
    PSRR @ 100
    kHz (dB)
    51. 49 59
    噪声 (uVrms) 48 60 90
    精度 (%) 2. 1.5 2.
    压降电压
    (VDO)(典型值)(mV)
    220 220 180
    IQ(典型值)
    (mA)
    0.03. 0.025 0.08.
    输出电容器类型       陶瓷电容器 陶瓷电容器 陶瓷电容器
    热阻
    θJA(°C/W)
    249. 231. 242.
    工作温度
    范围 (C)
    –40°C 至 125°C –40°C 至 125°C –40°C 至 125°C
    额定值 目录 目录 目录
    功能 使能 使能、折返过流保护、软启动 使能、输出放电

    此致、

    Andres