This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:与配置相关的查询

Guru**** 2445600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529316/tps6594-q1-configuration-related-query

器件型号:TPS6594-Q1

工具/软件:

您好:  

1.我使用的是 TPS6594 PMIC、下面是配置设置  

  • BUCKn_GRP_SEL = 1(MCU 电源轨组)
  • MCU_RAIL_TRIG = 0(立即关断)

在本例中、我的理解是、如果是 降压稳压器过压 PMIC 将触发 IMMEDIATE_SHUTDOWN、nRSTOUT 和 nRSTOUT_SOC 都将被触发。  

我的理解是否正确?

2.在以下所有错误条件下、是否会触发 nRSTOUT?

电源轨输出错误
引导 BIST 错误
运行时 BIST 错误
灾难性错误
看门狗错误
错误信号监控器 (ESM) 错误

3.对于每个 PMIC 故障、对应的错误中断(例如:BUCKn_ILIM_INT、BUCKn_OV_INT 等)用于通知和日志记录。 正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    为了给您提供更详细的答案、您能否分享您所使用器件的完整 OPN(可订购器件型号)? 这有助于我们了解器件中的 NVM 配置。  

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    完整器件型号 —  TPS6594133ARWERQ1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manish、

    对于您的第一个问题、该配置应准确地产生您所描述的结果:立即关断、然后通过 nRSTOUT 复位 MCU、并通过 nRSTOUT_SoC 复位 SoC。  我将注意到、这不是 TPS6594133ARWERQ1 的默认配置、但只要您设置正确的寄存器、就应工作。


    关于第二个问题、其中大多数将导致 nRSTOUT 的下降沿、您已经介绍过:

    电源轨输出错误
    运行时 BIST 错误/故障
    灾难性错误
    看门狗错误(通过热复位)
    错误信号监控器 (ESM) 错误(有时是热复位,有时只是 nRSTOUT)

    但是、引导 BIST 错误/故障不会在 nRSTOUT 上发送下降沿、因为当出现此问题时、nRSTOUT 不会变为高电平。


    我仍在研究您的第三个问题、但一般来说、您是正确的、中断用于问题的通知和记录。 尽管看门狗也可能利用这些中断来确定在发生故障且启用了看门狗时何时需要重新启动器件(取决于您的配置)。 无论哪种方式、中断寄存器值都应在故障后保留。 我将验证这一点、并查找任何例外情况、并告知您。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢立即和明确的答复。 您能否尽早确认问题 3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    我在 以下用户指南中找到了这些例外情况: https://www.ti.com/lit/ug/slvuci2a/slvuci2a.pdf?ts = 1750709064295 

    如上面的部分表(可在第 5.2 节中找到)所示、GPIO 引脚 8 和 10 用作 TPS5294133A 配置中的状态转换触发器、这意味着它们不会像典型的 GPIO 引脚那样指示中断。 这些是我在上一次响应中提到的中断异常、 因为它们会标记中断所代表的错误、而不是您通常可能期望的该 GPIO 引脚的通用上升沿或下降沿。 我很确定这些都是例外,但我需要额外的时间来验证我的理解,我感谢你的耐心。

    其他 GPIO 引脚和中断的行为应该符合您对它们的理解、也正如我在之前的响应中所述。

    此致、

    Ethan