This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5005:反相降压/升压 EP

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531142/lm5005-inverting-buck-boost-ep

器件型号:LM5005

工具/软件:

您好的团队、

我们最近   使用 LM5005 设计了一个反相降压/升压转换器((150mA 上的 24V 输入转–15V 输出)。 原理图如下所示。 但是、我们错误地将 EP(外露焊盘)连接到 0V (系统接地)、而不是–15V (转换器接地)。 电路是否有可能仍可靠运行、或者尽管存在潜在的热问题、但在原型设计阶段使 EP 保持未连接状态会更好吗?

此致、

Semih

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Semih  

    EP 应连接到 AGND 引脚。 如果 EP 和 AGND 之间存在直流电压差、则器件可能会损坏。 如果 EP 悬空、则器件可能不会损坏 、但我们尚未在 EP 悬空时全面评估器件功能。  

    - EL