This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A33:TPS7A3301RGWR 输出端的最大电容

Guru**** 2524980 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529753/tps7a33-maximum-capacitance-at-tps7a3301rgwr-output

器件型号:TPS7A33

工具/软件:

你(们)好

我们 计划使用 TPS7A4701RGWR 和  TPS7A3301RGWR 在电路板上通过 5V 和–5V 电源生成+2.5 和–2.5V 电压。

在我们的子卡中、在相同的公共电压轨 (+2.5 和–2.5V) 上的电容约为 700uF(每个卡 X 7 板上为 100uF)、我们的负载电流要求约为 250mA

您能否确认上述稳压器可与更高的电容 (700uf) 值配合使用?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、

    TPS7A4701 和 TPS7A3301 都未列出确保稳定性的最大输出电容要求。 启动期间的浪涌电流是如此大的输出电容的一个问题。 可以通过使用较大的 NR/SS 电容器来降低启动斜升速率、从而减少这种骤降。  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    感谢您的快速响应、您能告诉我、  TPS7A4701 和 TPS7A3301 可以使用的最大 NR/SS 电容值是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、

    NR/SS 电容实际上没有上限、可用于任一器件。 较大的 NR/SS 值将导致启动速度变慢和变慢。 如果下游负载在 LDO 仍启动时产生大量电流、那么较长的软启动可能会出现功率耗散问题、因为 LDO 在启动期间的压降比稳态运行时大。  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    感谢您提供的信息。

    此外、我们还需要查看 TI 的完整电源原理图、其中包括 TPS7A4701RGWR (Vout +2.5V)、TPS7A3301RGWR (Vout –2.5V)、 TPSM63602RDHR (Vout –5V) 和 LMQ61460AFSQRJRRQ1 (Vout +5V)。 您能否分享各自的电子邮件联系详细信息 来查看此原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、

    您可以通过 a-davis6@ti.com 与我联系。  

    此致、  

    Alex Davis