This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:我想了解 UCC21750 原理图和布局设计指南的电路设计

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530290/ucc21750-q1-i-would-like-to-inquire-about-the-circuit-design-of-the-ucc21750-schematic-and-layout-design-guideline

器件型号:UCC21750-Q1

工具/软件:

您好~

该指南规定按如下方式将磁珠应用于 FET 栅极(文件名:UCC217xx 原理图和布局设计 Guidelines_Rev A.xlsx)  

如果添加了磁珠、其目的不应是控制从栅极驱动器到 FET 的噪声、而是尽可能减小 FET 产生的噪声对栅极驱动器的影响。

CL(电容器)的位置也应移至磁珠的正面、钳位二极管也应放置在磁珠之前。

请确认是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Junehee、  

    是的、您的理解是正确的。 栅极振铃可能对栅极驱动器产生不利影响、因为耦合到 OUTH 和 OUTL 上的噪声可能会超过器件绝对最大值并损坏栅极驱动器。  

    Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否说指南文档中的电路错误、我建议的电路正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Junehee、  

    抱歉 — 我误读了您问题的一部分。 在原理图指南中、钳位靠近栅极放置、以便在发生栅极振铃时也可以保护电源开关。 通常、电源开关具有最大 Vgs/VGE 额定电压、并且较大的栅极振铃可能会超过该电压限值。  

    从 CL 开始,我看到客户这样做的方式有两种 — 将它们放置在更靠近栅极驱动器的位置(在磁珠之前)、而不是将它们放置在更靠近电源开关的位置(在磁珠之后)。 主要目的是抑制栅极环路中的噪声、因此这两种方法都应该起作用。  

    谢谢、  

    Vivian