请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ24610 工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我正在进行电源系统设计、想确认 BQ24610 是否适用于以下应用。
应用概述:
-
输入电压: 12V 至 24V
-
系统负载: 12V @ 2A (24W)
-
电池: 单节锂离子电池(最大 4.2V)、2.5A 充电电流
-
充电器: 必须是独立的
-
行为:
-
当存在输入时:充电器为系统负载供电并为电池充电。
-
当移除输入时:电池为 12V/2A 系统负载供电(通过降压/升压转换器)。
-
问题:
我是否可以将降压/升压转换器直接连接到 BQ24610 的 VSYS 输出端来满足应用要求?
如果是:
-
对于这种架构、是否有任何顾虑或建议的设计实践?
-
是否有任何推荐的降压/升压模块?
如果不是:
-
您是否有任何更适合此应用的推荐独立充电器 IC?
此致、
Tom