This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:在整个充放电过程中检测到单个电池之间的电压不平衡

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518297/bq40z80-voltage-imbalance-between-individual-cells-detected-throughout-charge-and-discharge-processes

产品型号:BQ40Z80

工具/软件:

TI 团队大家好、

我使用 BQ40Z80 IC 设计了一个采用 5S3P 配置的电池组。 在 BMS 电路板的功能测试期间、我没有遇到任何问题;但是、我观察到电芯电压测量存在显著差异。

根据设计的机械要求、我必须并排布置 15 个电池以创建 5S3P 配置。 我通过电池包路由了每个串联电芯和电力线的均衡连接点。 我将在附件中分享这些连接点的详细信息。

但是、在这种配置下、当电池充电或放电时、电芯之间的电压差会显著增加 (30mV 至 40mV)。 运行结束后、电芯迅速达到平衡、电压差降至约 2–3mV。  我还在获得电池平衡读数的点使用万用表进行了测量。 在 cell2、3、4 和 5 中、接口和万用表之间存在 1mV 的差异、但我观察到 cell1 的差异为 20-30mV。 我认为电芯 1 的这种差异也会影响其他电芯。 我还会共享在充电和放电期间收集的日志记录。

这些电芯是根据内部电阻和电压电平进行分组的、因此我不怀疑电池包本质上是不平衡的。 使用不同电池包进行的测试产生了相同的结果。

此外、即使更改平衡连接并均衡每个基准之间的电阻值、电芯之间在充电和放电期间的电压差仍保持在 30mV 至 40mV 左右。

为帮助消除这些电压差异提供建议或建议、非常感谢您的建议。 如有必要、我还可以分享电路原理图。

提前感谢您的支持。

e2e.ti.com/.../data.csve2e.ti.com/.../8A_5F00_dsg.loge2e.ti.com/.../5A_5F00_chg.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oguzhan、

    我们将继续处理您的问题,今天是一个国家假日,纪念日。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oguzhan、

    请参阅“8 节“以查看主动/被动电芯均衡的不同参数。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    遗憾的是、查看此部分没有让我有任何明确的想法。 我认为问题的根源可能与硬件有关。 如果您认为查看原理图设计会有所帮助、我可以通过直接消息与您分享。

    谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oguzhan、

    您可以发送一个朋友的请求,我可以从那里查看您的原理图。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    几周前、我发送了一个朋友请求、该请求仍然显示为“请求已发送“。 我想再次提醒您。

    谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oguzhan、

    发送朋友请求在我的终端,我们应该能够现在离线通信.

    谢谢您、
    Alan