This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25751EVM:BQ25751EVM 调试问题

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530592/bq25751evm-bq25751evm-debugging-issue

器件型号:BQ25751EVM

工具/软件:

电池电压设置:

现在、我们只找到将硬件电阻器更改为设置的方法、在规格中找不到软件寄存器地址。

我们注意到 0x04&0x05 寄存器信息缺失。 是为了软件访问还是不是为了?

2.在反向模式下、我们精细地附加了红色标记为 MOSFET 关闭的图片、所以只能得到系统端口电压、但输入端口不能。 我们还需要输入端口获得系统电压、您能提供一些建议的解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、xuejuan、

    否、充电电压通过 FB 引脚上的电阻分压器进行设置。

    2.在反向模式下、我们精细地附加了红色标记为 MOSFET 闭合的图片、因此只有系统端口电压可以得到、但输入端口无法得到。 我们还需要输入端口获得系统电压、您能建议一些解决方案吗?

    在反向模式期间关闭 ACFET。

    可能的权变措施:

    • 删除 ACFETS。
    • 使用外部驱动程序驱动 ACFETS。

    此致、

    基督教