This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2490:最大压摆率低于最小压摆率

Guru**** 2811015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2490, CSD17570Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528335/tps2490-max-slewrate-is-lower-than-min-slewrate

器件型号:TPS2490
主题中讨论的其他器件: CSD17570Q5B

工具/软件:

我们使用 TPS2490 为 10mF 负载供电。 我使用了设计计算器、但我得到最小压摆率高于最大压摆率。 这是否意味着我不能使用所述器件为我的负载供电。 附件是计算器屏幕截图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享填充好的 Excel 设计计算器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS249x_5F00_8x_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_B_2800_1_2900_.xlsx

    感谢您的答复。 这是填写所需值的计算器工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CSD17570Q5B MOSFET 不适合您的设计规格。 应选择一个更高 SOA MOSFET。 这是 30V MOSFET。 您的最大系统输入电压为 28V。 这里没有裕量。 选择一个 60V Good SOA MOSFET。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    因此、如果我正确理解它:SLEW-RATE 最小值和最大值都必须是有效数字、而最小值必须低于最大值、系统才能正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 如果将 COUT 的值降至 1mF、工作电容器就没有问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听得很开心。 我们将找到更合适的 MOSFET。 感谢您的帮助!