This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:USB PD PPS 源稳压器\控制器 IC

Guru**** 2352880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288-Q1, LM72880-Q1, TPS25751, TPS25751EVM, TPS25762-Q1, TPS25772-Q1, TPS55289-Q1, TPS25763-Q1, TPS26744E-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528442/tps25751-usb-pd-pps-source-regulator-controller-ic

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:TPS25762-Q1、TPS25772-Q1TPS55289-Q1、TPS55288-Q1、TPS55288-Q1 TPS25763-Q1TPS26744E-Q1、LM251772-Q1、LM72880-Q1

工具/软件:

您好:

我希望能够设计一款支持 USB PD PPS 的充电器、因此我需要一个源控制器芯片、它不仅可以实现常规 USB PD、还可以实现 PPS。

我希望它成为一体式解决方案、或与直流/直流转换器 IC 兼容... 它不是交流/直流反激式拓扑、而是常规降压或降压/升压拓扑。

最重要的是、我不需要使用软件、编码或 I2C 命令等

我看到了 TPS25751、但无法了解其如何满足我的需求。 我认为它具有 I2C 是可以的、但希望能够在默认设置下使用它、而无需重新编程。

您能为此提供帮助吗?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hossam:

    TPS25751 不支持纯供电应用、因此可能无法满足您的需求。 它确实支持 PPS 作为供电端。

    它不是一体式解决方案、需要外部直流/直流转换器。 对于外部直流/直流的 PPS 和集成 I2C 控制、我们要求客户 使用数据表中列出的 BQ 器件之一。

    最重要的是、我不需要它来需要软件、编码或 I2C 命令...等

    TPS25751 的核心 USB-C PD 功能不需要软件、编码或 I2C 命令、但外部控制的需求取决于您需要的功能。

    PD 控制器确实要求在启动时将包含配置和补丁数据的固件二进制映像加载到 PD 控制器、这可以使用 I2C EEPROM 来完成。 映像由应用配置 GUI 生成、无需客户进行固件开发。

    我看到了 TPS25751、但无法了解其如何满足我的需求。 我同意它具有 I2C、但希望能够在默认设置下使用它、而无需重新编程。

    在 GUI 中、您可以配置 TPS25751、一旦生成映像并将其加载到 EEPROM 中、它将在每次启动时使用这些配置设置。 设备需要在外部加载映像、但您不需要主动对其重新编程。 连接正确后、它将自动从 EEPROM 引导。

    该器件支持 Source PPS、但仅支持对上述 BQ 器件进行集成控制、并且当前不支持具有单向直流/直流的纯源应用。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我希望它像充电器一样作为供电方、但您提到它并不只支持供电方。 那么它是双向的吗? 例如移动电源应用?

    我可以将其与外部器件连接起来、但正如我告诉您的、我不想通过 i2c 或 GUI 进行任何配置、而只是将其焊接到电路板上、它应该可以按预期工作。 我不需要任何额外的功能、只需要 USB-PD 和 Pps 电源功能。

    它能做到这一点吗?

    您提到了这些 BQ 器件、它们看起来像一些通过 i2c 连接到这些器件的电池充电器。 这是否意味着两个器件都可以通过 i2c 相互联系、而无需用户干预或需要通过 GUI 进行编程或配置?

    如果这种芯片或解决方案不起作用、我愿意使用。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hossam:

    我希望它像充电器一样作为一个供电方、但您提到它不仅支持供电方。 那么它是双向的吗? 比如移动电源应用?

    正确、TPS25751 的作用类似于双向移动电源、支持供电和受电。

    与壁式适配器类似、GUI 和 TPS25751 目前不支持仅供电应用。 它目前仅支持 5V 电源。

    [引述 userid=“477925" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528442/tps25751-usb-pd-pps-source-regulator-controller-ic/5881078 #5881078“]

    我可以将其与外部器件连接起来、但正如我告诉您的、我不想通过 i2c 或 GUI 进行任何配置、而只是将其焊接到电路板上、它应该可以按预期工作。 我不需要任何额外的功能、只需要 USB-PD 和 Pps 电源功能。

    它能做到这一点吗?

    [/报价]

    否、需要进行 GUI 配置。 如果这是一项要求、则 TPS25751 不是不错的选择。

    [引述 userid=“477925" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528442/tps25751-usb-pd-pps-source-regulator-controller-ic/5881078 #5881078“]

    您提到了这些 BQ 器件、它们看起来像一些通过 i2c 连接到这些器件的电池充电器。 这是否意味着两个器件都可以通过 i2c 相互联系、而无需用户干预或需要通过 GUI 进行编程或配置?

    如果这种芯片或解决方案不起作用、我愿意使用。

    [/报价]

    否、仍然需要进行 GUI 配置。 TPS25751 处理 BQ 控制、但需要在 GUI 中配置信息。

    遗憾的是、我们认为我们没有任何 USB-C PD IC 来满足您的要求、因为它们大多数都需要 GUI 配置。

    唯一不需要 GUI 配置的芯片是仅受电器件。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、这是不幸的。  

    您是否有不需要配置但不支持 PD 的 USB-PPS 芯片? 我看到其他制造商有这些、但他们仍然没有支持 PPS 的制造商。

    BTW、GUI 如何与我的电路板配合使用? 我的意思是如何连接它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hossam:

    您是否有不需要配置但不支持 PD 的 USB-PPS 芯片? 我看到其他制造商有这些功能、但他们仍然没有支持 PPS 的功能。

    非汽车方面不会采取任何措施。 您可能需要研究汽车 PD 控制器、但我不熟悉他们的产品系列。 我主要支持非汽车 PD 控制器。

    BTW、GUI 如何与我的电路板配合使用? 我是指如何连接它?

    GUI 不会直接连接到电路板。 TPS25751 要求在上电时将外部“补丁捆绑包“FW 映像加载到 PD 控制器。 补丁捆绑包包含配置和一些补丁。 它从 I2C EEPROM 加载、或者 I2C 主机可以在上电时加载它。 补丁捆绑包只能从 GUI 生成。 将 GUI 配置为所需设置后、用户将生成补丁捆绑包并将其加载到 EEPROM 或 I2C 主机。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请将汽车相关信息链接到我、以便我进行检查。

    而且、我不明白补丁手柄的含义。 我的意思是、当我制作电路板并将 EEPROM 连接到 USB-PD 芯片时、我想我需要通过小型工具将 PC 连接到电路板、以发送映像或 i2c 命令或任何命令...

    如果我错了、请纠正我、并将工具链接给我

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hossam:

    另外、我也不理解修补程序句柄。 我的意思是、当我制作电路板并将其上有一个 EEPROM 连接到 USB-PD 芯片时、我需要通过小型工具将我的 PC 连接到电路板、以发送图像或 i2c 命令或其他内容...
    GUI 不会直接连接到您的电路板。 TPS25751 要求在上电时将外部“补丁捆绑包“FW 映像加载到 PD 控制器。 补丁捆绑包包含配置和一些补丁。 它从 I2C EEPROM 加载、或者 I2C 主机可以在上电时加载它。 补丁捆绑包只能从 GUI 生成。 将 GUI 配置为所需设置后、用户将生成补丁捆绑包并将其加载到 EEPROM 或 I2C 主机。

    仅 GUI “直接“可与 TPS25751EVM 配合使用。 通过直接操作、我是指当数据 Type-C 端口 (EVM 上的 J4) 连接到运行 GUI 的 PC 时、GUI 将连接到 EVM。 GUI 具有“闪存到器件“功能、GUI 将直接对 EVM 上的 EEPROM 进行编程。

    如前所述、TPS25751 需要在上电时加载称为“补丁捆绑包“的外部固件映像。 GUI 用于生成此图像、但不会直接与非 EVM 的电路板通信。 使用 GUI 生成补丁捆绑包(使用 export->export 二进制文件)后、需要使用第三方工具通过映像对 EEPROM 进行编程。

    正确的是、在制作电路板时、您将需要一个 EEPROM、并需要使用一些 EEPROM 编程工具对其进行编程。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hossam、

    以下是我们的汽车级 USB PD 控制器:

    1. TPS25762-Q1:具有集成直流/直流的单端口
    2. TPS25772-Q1:双端口(端口 A 集成直流/直流、端口 B 需要外部直流/直流)
      1. 外部直流/直流转换器的选项为 TPS55288-Q1 或 TPS55289-Q1
    3. TPS25763-Q1:具有集成直流/直流转换器和 DisplayPort 支持的单端口
    4. TPS26744E-Q1:需要外部直流/直流转换器的双端口 EPR PD 控制器。 直流/直流转换器的选项包括
      1. TPS55288-Q1
      2. TPS55289-Q1
      3. LM251772-Q1
      4. LM72880-Q1  

    所有列出的汽车级 PD 控制器都是 TCPM、需要 FW、可通过各自的 GUI 进行配置。

    但是、TPS25762-Q1 和 TPS25772-Q1 具有出厂编程的默认应用配置、其中包含端口 PPS。

    谢谢、此致、

    Seong