This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3050:BQ8050 在高温下输出 PWM3.3V 异常

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527824/bq3050-bq8050-output-pwm3-3v-abnormal-in-the-high-temperature

器件型号:BQ3050
主题中讨论的其他器件:BQ8050

工具/软件:

尊敬的 TI 工程师:

我对 在高温下使用 BQ8050 IC 有一些疑问。具体说明如下。

我们使用 BQ8050 RC6 引脚输出 PWM3.3V、当 IC 温度接近 37℃ 至 43℃ 时、没有 PWM 输出。 然后、当 IC 温度降至 34℃ 左右时、PWM 输出正常

这一问题极其紧迫。 我希望尽快收到答复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这表示此特定设备有缺陷。 请提交客户故障分析申请: www.ti.com/.../customer-returns.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 工程师:

    让我补充一些有关情况的细节、对于目前的一批芯片,有 PWM 问题,以 8/210 的比率= 3.8%以上描述。我们迫切需要您的专业建议:

    1.货件风险评估。


    我们的项目已大规模生产成成品电池组。 在隔离有缺陷的商品后、我们对配送剩余库存犹豫不决。
    问题:您对该问题的风险级别有何专业意见? 我们应该继续发货、还是需要进行更严格的筛选?

    2.增强的测试方法。


    当前方法:我们随机选择 20 个电池包进行高温室测试(4 小时)、然后检查 PWM 功能。
    请求:您是否建议使用任何替代方法或补充方法来快速全面地验证 BQ 芯片的 PWM 功能?  

    此致、
    zehu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不知道导致此缺陷的原因、我就无法评论风险。 只有当 TI 掌握了损坏的电量监测计时、才能由 TI 确定原因。

    关于测试:电量监测计必须能够在指定的建议工作条件(包括温度)内生成 PWM 输出。 如果缺陷导致 PWM 仅在特定温度范围内失败、则必须针对该温度范围进行测试。 我认为没有一个快捷方式可以识别存在此缺陷的设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zehu:

    我的客户也有同样的问题。 芯片日期代码为 2440。 您能分享您的芯片日期代码吗? 你是从哪家公司来的? 我只检查它们是否是同一种情况。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您遇到此问题、请将故障器件退回 TI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已将故障器件发送给 TI FA 团队。 我只想讨论根本原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    当 PWM 异常时、无法与 BQ 建立 SMBus 通信。 如果 BQ 的某个模块损坏(例如 PWM)、其他模块是否也会异常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    说这是一个复杂的集成电路、但故障的根本原因可能会影响系统的许多不同部分、因此我不会感到惊讶、这也会影响 smbus 通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    该批次是否可能在 40°C 附近出现 PWM 异常、而其他批次可能在 60°C、70°C 或其他温度点遇到类似问题?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很难说。 如果正常工作的仪表处于建议的工作条件内、则它不会出现故障。