This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87745-Q1:PMIC LP87745 出现 CRC 错误

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530688/lp87745-q1-crc-error-with-pmic-lp87745

器件型号:LP87745-Q1

工具/软件:

我们想分享一下有关 SBL(次级引导加载程序)阶段长时间启动问题期间 PMIC 行为的观察结果。

在 SBL 启动期间、我们会读取特定的 PMIC 寄存器、以便从同一下电上电期间运行的前一个软件检索错误信息。 我们已经注意到、    在启动时间较长的情况下、由于在上一次 SBL 启动期间出现 CONFIG_CRC_INT 错误、PMIC 似乎会触发 ORD_SHUTDOWN_INT 复位。

下面是在工作和非工作场景中观察到的 PMIC 寄存器值的比较:

寄存器

工作方案值

非工作方案值

解释

INT_TOP

152.

168.

指示 MODERATE_ERR_INT 和 MISC_INT 寄存器中的挂起中断

INT_MISC

1.

0

表明 LBIST 未完成

INT_MODERATE_ERR

0

8.

寄存器检查期间检测到 CRC 错误

INT_FSM_ERR

80

82.

指示检测到有序关断

 

 

根据 INT_MODERATE_ERR 和 INT_FSM_ERR 的值 、在 SBL 启动期间似乎会触发复位、从而导致启动序列从头开始重新启动。 此行为会导致唤醒时间增加。

我们想了解导致 ORD_SHUTDOWN_INT 复位的 CRC 错误的可能原因。

 此问题似乎非常罕见—大约每 3000 次迭代发生一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patel:

    当我们有会议并将通过电子邮件继续调试时、我将关闭此主题。 如果我们在完成此调试工作后发现有用的内容、我们可以在此处发帖。

    BR, Jari