This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS653860-Q1:TPS653860-Q1 FuSa 数据请求

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS653860-Q1, AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530971/tps653860-q1-tps653860-q1-fusa-data-request

器件型号:TPS653860-Q1
主题中讨论的其他器件: AM2634

工具/软件:

大家好、我叫 Cha、

我之前申请了 TPS653860-Q1 的文档、并在 NDA 批准后收到了相关材料。 但是、我收到的文件不包含我要查找的具体信息。

我需要的其他文档与功能安全相关、包括以下文档:

  • FIT(时基故障)

  • 失效模式详细信息

  • FMEDA(失效模式,影响和诊断分析)

这些文档是否因为器件相对较新而尚未提供?

我已查看了大部分提供的材料、但找不到上面列出的信息。 如果未提供这些文档、我会考虑改用 TPS653850 系列、因为它可能具有类似的性能。

您是否有关于此器件或类似器件是否已用于 SIL 3 应用的任何信息?

我计划与 PMIC 一起使用的 MCU 是 AM2634。
我打算从 PMIC 的直流/直流转换器提供 1.2V 电压并从其 LDO 输出提供 3.3V 电压。
这是否是一种有效的推荐方法? 如果您有时间、我将非常感谢您的意见。

如果有任何涉及此配置的参考设计或应用示例、那将会非常有用。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、在石:

    这里有两个安全文件夹、一个用于设计资源(我可以看到您可以访问)、另一个用于功能安全文档(我可以看到您目前没有访问权限)。 我还会将您添加到功能安全文件夹中、这一文件夹包含  您提到的信息。  https://www.ti.com/drr/opn/TPS65386XXX-Q1-FUNCTIONAL-SAFETY-DOCS 

    此致、

    Katie