This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:控制 USB-EVM PD SRC 的外部直流/直流

Guru**** 2555340 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530723/tps25751-control-of-external-dcdc-for-usb-pd-src

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件: TPS55288

工具/软件:

您好、

我的客户希望通过 TPS25751 的 I2Cc 控制 DC/DC 的“输出电压“和“输出使能“。  您能告诉我们如何通过 TPS25751 上的 GUI 编写此命令吗?   我似乎使用了 I2Cr/I2Cw 的 4CC 命令、但我不知道如何通过 GUI 执行该命令。  请告知我们。

PS: 他们计划使用 TPS55288 DC/DC。

谢谢、此致、
Hattori 先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M. Hattori:

    您知道他们为什么使用 TPS55288 吗? 通常、TPS25751 直接支持的唯一直流/直流器件是数据表和 GUI 中列出的 BQ 器件。 如果他们要使用不同的直流/直流转换器、可能需要使用 MCU/EC 来控制直流/直流和 PD 控制器。

    此客户以前是否使用过 PD 控制器? 他们过去是否使用这些器件完成了项目? 这个项目有多大?

    I2Cr 和 I2Cw 允许主机向 PD 控制器的 I2Ct 端口写入命令、从而触发 PD 控制器通过其 I2Cc 端口发送 I2C 命令。 它不通过 GUI 使用。

    谢谢。此致、

    Chris