This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:OUT 电压问题

Guru**** 2501775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530517/lm3488-issue-with-out-voltage

器件型号:LM3488

工具/软件:

你(们)好  

 输入 — 12V (min)、24V(最大值)
输出 — 28V、1A

在 12V 输入电压下、所需电压为 27V 至 28V
但随着电压增加到 24V、输出电压会增加到 33V 至 34V
而放大器电压正增加
反馈出现波动

此致

Saurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurav:  

    感谢您的联系。  

    您能附上 PDF 格式的设计原理图吗?

    此外、您是否可以在一个示波器屏幕截图中测量 Vin、Vout、开关节点和 FB 引脚?

    此致

    Moritz