This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25983:TPS25983

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530059/tps25983-tps25983

器件型号:TPS25983

工具/软件:

在我们的设计中、我们通过将 300Ω 电阻器连接到 ILIM 引脚并将 4.7nF 电阻器连接到 ITIMER 引脚、将过流限制设置为 5A、但电子保险丝在 2A 时关断。是否需要实施任何额外的设计以实现 5A 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gopika:

    器件应正常工作。 您是否探测了任何信号。

    如果器件进入断路器、则器件 itimer 应下降、然后再次恢复为高电平。

    除此之外、还要检查您的电源轨是否在下降。

    另外、您能否确认在启动期间还是稳态期间出现此问题。 您使用的是哪种类型的负载。

    此致、
    Arush