This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61232:设计和 Gerber 文件进行审核

Guru**** 2507665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529269/tps61232-design-and-gerber-for-review

器件型号:TPS61232

工具/软件:

TI 团队大家好、

我们在设计中使用了一些 TI IC。 标识符及其器件型号如下所示、

1. U5:TPS61232DRCR

随着我们完成了原理图和布局、我们希望 TI 团队对其进行审查。 我附加了原理图图纸图像。 我还随附了 Gerber 文档以供审核。

请查看随附的文件、并告知我们是否需要进行任何更改。

此致、

Niteshe2e.ti.com/.../Gerber-Output-for-U5.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Nitesh:

    我明天会检查并回复您。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    感谢您的回答。 希望您今天就我们的布局向我们做出回应。 如果没有、请告知我们收到相同回复的时间。

    此致、

    Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Nitesh:

    我认为对原理图和布局没有问题、只有一个建议: 最好使总 Cout 电容更大、 例如两个或三个 22μF MLCC 电容器。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    我们正在使用 100 μ F X5R MLCC 单个电容器、当我们 在 webench 设计器中仿真 TPS61232DRCR 时、也建议使用这种电容器、因此如果我们按原样保持 100 μ F、而不将其替换为 2-3 μ F、这会影响我们的设计、我们可能会遇到哪些问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Nitesh:

    可以使用 100μF MLCC 电容器。  

    由于连接的原理图不清楚、我认为 Cout 是 10μF 电容器、因此我建议使用更大的输出电容。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、

    我随附了更新后的原理图图像、您可以正确看到该图像。 请告诉我、除了我们已经讨论过的输出电容器之外、升压转换器电路是否需要任何变化。

    此致、

    Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Nitesh:

    感谢您提供清晰的版本原理图。

    与上次检查相比没有变化。

    此致

    Lei