This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61047:是否有任何具有直通功能且额定电压高于 12V 的升压转换器?

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530601/tlv61047-are-there-any-boost-converters-with-pass-through-functionality-and-a-voltage-rating-above-12v

器件型号:TLV61047

工具/软件:

您好的团队、

是否有任何具有直通功能且额定电压高于 12V 的升压转换器?

输入线路由来自 AC/DC 电源或锂离子电池的 12V 输入组成、输出为 12V、平均电流为 2.1A(峰值电流为 7A)。

因此、直通功能是必需的、但在查看 TI 产品时、我只能找到额定电压较低的产品。

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    我来说明一下我对您的应用的理解程度。 您的目标输出是 12V、但您有两个可选输入 12V/锂离子电池。 因此、使用锂离子电池时需要 TLV61047、但使用 12V 时不想升压电压。

    实际上、对于任何非同步升压转换器、当 VIN 高于 VOUT 时、二极管可以始终使电流从 VIN 流向 VOUT。 因此、如果输入为 12V、器件目标也为 12V、则器件将跳过周期。 如果您的输入变高、器件将停止开关、因此 VIN 直接通过电感器和二极管连接到 VOUT。 所有非同步升压转换器都可以采用这种情况。 在非同步升压转换器上、您不需要“直通“功能。

    谢谢。