This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:在超过 39V 的限制下达到 NEC 2 类要求

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663, TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529938/tps2663-achieving-nec-class-2-requirements-with-over-39v-limit

器件型号:TPS2663
主题中讨论的其他器件:TPS1663

工具/软件:

我正在尝试设计一个器件、能够在更高的电压 (~60V 甚至 48V) 下、使用单个 480W 电源为许多 NEC 2 类额定电路供电。  我找不到我的产品的任何“现成“信息、并且一直在研究潜在的定制电路板设计。  但是、我无法找到 TI 的解决方案、它提供了一个 UL 级器件、其 PLIM 引脚可允许将功率限制在 39V 以上。  是否缺少某种因素来阻止电子保险丝/断路器在高于此 39V 阈值的情况下工作、同时仍达到 2 级等级?  是否可以在没有手持引脚的情况下使用具有更高过压阈值的器件、并开发外部电源监控电路来满足 UL 1310 要求?    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    您要寻找 480W 的功率限制吗?

    TPS2663 和 TPS1663 具有经 UL 认证的功率限制型号。 但功率限制为 150W。

    借助并联配置、您可以通过 2 个 TPS2663/TPS1663 实现这一点。 我们提供了相关的应用手册。

    TPS2663 电子保险丝的并联运行

    您还可以在限流电子保险丝上实现外部功率限制、如以下应用手册所示。 查看图 7。

    使用电子保险丝设计用于家庭及类似应用的低功耗电路 (LPC)

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望将 480W 电源拆分为 4-8 个 2 类电路(每个通道低于 100W)、过载额定电压介于 48V 和 60V 之间。  TPS2663 版本使用 plim 引脚控制电源、具有高达 39V 的固定过载电压。  我的问题是、为什么不提供具有简化引脚、能够达到 60V 完全过载电压的版本?  是否有一种良好的解决方案可以将功率限制在 100W 以下(电子保险丝在保持 2 类等级(UL 1310 要求)的同时运行高达 60V)、或者我不知道有一些限制吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    是的、您回答正确。 对于 TPS2663、功率限制型号不提供可调 OVP。

    但是、TPS16637 型号 没有 OVP 钳位和功率限制、最近经过 UL 认证。

    它在数据表中尚未更新。 找到以下型号。 可以在 TI.com 上订购

    谢谢

    Amrit