This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22941:反向电流阻断

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22941

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530551/tps22941-reverse-current-blocking

器件型号:TPS22941

工具/软件:

您好:

在 E2E 的其他主题中、我读到 TPS2294x 没有反向电流阻断功能。 在数据表的第 9.1.3 节中、说明如下:

如果 VOUT 引脚上的电压大于 VIN 引脚、则大电流可能会流动并导致永久损坏
还会损坏器件。 TPS22941/2/3/4/5 设计用于仅控制从 VIN 到 VOUT 的电流。

那么、是否存在反向电流阻断、如果是、电压阈值是多少((VOUT 比器件关断 FET 的 VIN 大多少)、反向电流的值是多少?

谢谢、此致

Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christoph、

    该器件没有反向电流阻断功能。

    还有其他负载开关具有反向电流阻断功能。 请告诉我您的建议要求。

    谢谢  

    Amrit