This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:将 TPS25982 与峰值电流为 19A 的 12V 直流风扇配合使用

Guru**** 2506705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529883/tps25982-using-tps25982-with-12v-dc-fan-having-peak-current-19a

器件型号:TPS25982

工具/软件:

您好团队  

我们使用以上部分控制直流风扇的电源,典型电流要求是 9 安培, 但峰值电流要求是 19 安培。 我想知道   

如果我将电流限制 为 11Amp。    IC 在启动期间的行为将是什么。  

1) 它会 继续供应 11Amp,还是它会关闭 ?

2) 根据应用手册  SLVA683  TPS25982 能够  限制峰值电流要求。 但是、您能否 确认   上述配置中的同一器件是否正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    1) 它会 继续提供 11Amp 还是会关闭 ?

    该器件有两个型号。 如果使用断路器、器件将在消隐计时器后关闭。 如果选择限流器型号、电流将限制为 11A。 如果功率耗散非常高、则器件将执行热关断。

    是的、TPS25982 可用于风扇负载。 您必须相应地配置电流限制值和消隐计时器。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Arush  

    感谢您提供快速回复。 如何计算器件限制电流时的功率耗散。  

    您是否有关于类似应用的任何应用手册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    请查看数据表中的第 9.2.2.5 节。

    此致、
    Arush