This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910:PMP8590 参考设计 — 一半的原型没能正常工作

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530524/ucc28910-pmp8590-reference-design---half-of-prototypes-didn-t-work

器件型号:UCC28910

工具/软件:

在添加 缓冲器和滤波器之前、我在良好和不良的电路板之间交换了 IC (UCC28910)。 IC 也会出现同样的问题、这意味着如果将 IC (UCC28910) 从不工作的板移至工作板、则工作板将无法工作。 但是、  工作板上带有 IC 的不工作电路板可以正常工作。

因此、我不确定 缓冲器和滤波是否可以解决问题。

缓冲器的 Cc 和 Rb 是什么? 我能否知道我应该使用什么值?

谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是由于 IC 与 IC 的差异造成的。 请将波形分享给我们 以供进一步调查。

    提出了几个问题

    1) 除了变压器,你做了什么改变?

    2) 我认为电路板布局布线由于变压器的变化而不得不改变、对吧?

    3) 当你说一半的原型不起作用,有多少?

    您提到的 Cc 和 Rb 是  二极管的缓冲器、与 Mike 建议的一样

    您可以在变压器端子 1 和 2 之间添加一个钳位二极管和一个小电容器。