This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2698:补偿值计算

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2698, TLV61047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530431/lm2698-compensation-values-calculations

器件型号:LM2698
主题中讨论的其他器件: TLV61047

工具/软件:

您好、  

我正在使用 LM2698 设计升压稳压器、并具有以下规格

VIN = 5.2V
VOUT = 11.6V
IOUT = 0.4A
L = 10uH

Fsw = 1.2MHz

功率级计算  


主极点频率:248Hz

RHP 零点频率:92KHz

ESR 零频率:724KHz

  • 我的 R 和 C 补偿值为 RC = 40K 和 Cc = 1nF
    • 它们在 182Hz 提供补偿极点、在 4K 时提供补偿零点。

您能否确认我的系统是否与计算值保持稳定?

此致、

Anurag Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anurag:

    我建议使用 RC=20k 和 Cc =2.2nF、极点和零点相同、但增益更低。

    LM2698 是旧器件、效率较低。 我们建议使用我们的新器件 TLV61047。 谢谢。