This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z620:FET 用于保护功能

Guru**** 2445100 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530161/bq28z620-fet-used-for-protection-function

器件型号:BQ28Z620

工具/软件:

尊敬的 Sis 和 Madams:

我们正在考虑使用 BQ28Z620。

该器件有两项功能:测量仪表功能和保护功能、但可以在不使用保护功能的情况下配置电路吗?

如果蓄电池有保护电路、是否可以不使用此设备的保护功能?

换句话说、不使用连接到 CHG/DSG 的 FET 的配置。

此致、

Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是可以实现的。 您不必使用 FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    我们知道不使用外部 FET 是可能的。

    谢谢您、

    Masashi