This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274160:关于电流限制设置的说明

Guru**** 2505855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530494/tps274160-clarification-on-current-limt-setting

器件型号:TPS274160

工具/软件:

您好、

我们使用的是  TPS274160ARLHR  在我们的设计中、和想阐明限流电阻器 ( RCL )。

是以下用于计算电流限制电阻的公式  每个单独通道 或是否适用于  流经 VS 引脚的总电流  (即所有通道的组合电流)?

 

期待您的澄清。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeevabharathi:

    针对每个单独的通道计算并激活电流限值。

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的答复。

    只是为了我的理解,

    如果要将每个通道的电流限制为 1A、必须根据公式将电流限制电阻器 (RCL) 设置为 2kΩ。 如果四个通道中的任何一个超过 1A、将通过特定状态引脚指示故障情况。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeevabharathi:

    是的、正确。

    谢谢、  

    Patrick