This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38869:连接到 RESET 信号的上拉电阻器

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LP38869, TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528262/lp38869-pull-up-resistor-connected-to-the-reset-signal

部件号:LP38869
线程中讨论的其他器件: TMS320F28377D

工具/软件:

数据表指出、连接到 LP38869 复位信号的上拉电阻器应该是 100kΩ、但考虑到噪声、我想使用 4.7kΩ。 我还计划将其连接到 TMS320F28377D 的/XRS 引脚。 数据表指定了 2.2kΩ 和 10kΩ 之间的连接。 你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    非常感谢您提出的问题和耐心等待、

    使用 4.7kΩ 上拉电阻器将 LP38869 复位引脚连接到 TMS320F28377D /XRS 引脚是有效的。 它提高了抗噪性、处于 TMS320F2837-D 的建议 2.2kΩ–10kΩ 范围内、尽管存在典型的 100kΩ 建议、但对于 LP38869 来说是可接受的。 这种方法没有问题。

    谢谢、

    Vahnroy