This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25116:LM25116 二极管仿真模式

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18540Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531787/lm25116-lm25116-diode-emulation-mode

零件号:LM25116
主题中讨论的其他器件:CSD18540Q5B

工具/软件:

在数据表中、提到“在运行二极管仿真模式时、最大纹波电流必须小于最小负载电流的两倍。“

  • 如果我的系统可以进入空载区域、这是否意味着我无法使用二极管仿真、这意味着我的最小负载电流为 0A?
    • 我计划使用降压转换器驱动非锁存执行器、这样当它们处于空闲状态时、不会消耗电流。
  • 本质上、这句话陈述了以下关系、(0.4 x I_load_max)~= ipp_max < I_load_min   这意味着、如果峰值电流与最小电流之间的差异很大、则不应使用二极管仿真。
    • 为什么会出现这种情况? 导致问题的原因是什么? 会产生什么后果?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Robin、

    您能否为所用的 MOSFET 发送 DS?

    谢谢、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

     TI 提供的 CSD18540Q5B 可实现高侧和低侧开关。

    谢谢、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Robin、

    是的、我认为您是对的、我认为您不应该为此应用使用二极管仿真模式。 不过、我建议使用灵活的配置、这样您可以通过更改电阻器来在 DEM 中测试设计。

    谢谢、

    Andrew