This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS389006-Q1:通过电阻分压器监控 12V 电池

Guru**** 2357970 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS389006-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531325/tps389006-q1-monitoring-12v-battery-by-resistor-divider

器件型号:TPS389006-Q1

工具/软件:

您好团队:

我的客户希望使用 TPS389006-Q1 监控 12V 汽车电池的输入电压。

然而、此器件的输入电压范围限制为高达 5.5V。

他们是否可以在 12V 上使用电阻分压器将电压降至可接受的范围?

可以建议哪些电阻范围不会影响电压监测精度?

提前感谢您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenneth:

    感谢您的提问!

    是的、建议使用电阻分压器将 12V 降至可接受的范围。

    电阻范围可由客户选择、但请记住下面所示的精度等级:

    通常、建议在此应用中使用外部电阻分压器时保持在 1 倍标度内、因为它比 4 倍标度检测更精确。

    过去、我们看到客户将阈值集中在标称值 1V 左右。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    O.K! 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenneth:

    我很高兴这帮了我很多!

    如果您没有其他问题、我将关闭此主题。 要重新打开此主题、只需回复此注释。

    此致、

    Andrew Li