This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8863-Q1:SEPIC 电容器与额外聚合物电容器和串联电阻。

Guru**** 2634905 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8863-Q1, LP8868Y-Q1, TPS923654

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530445/lp8863-q1-sepic-capacitor-with-additional-polymer-capacitor-and-series-resistor

器件型号:LP8863-Q1
主题: LP8868Y-Q1TPS923654 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好 TI 支持部门、

我使用具有耦合电感器的 LP8863-Q1 Sepic 配置。

我是否需要一个与耦合电容器并联的带有电阻器的聚合物电容器?

先前的设计纳入了 PCAP 和 RES。 数据表表明、在使用耦合电感器时不需要这样做。

由于没有这些元件、布局得到了改进、因此我不喜欢添加这些元件。

请说明 PCAP 和 RES 组件在设计中的优缺点或省略,如下所示 — 红框区域。 耦合陶瓷电容器始终位于电路内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 David

    我们的专家稍后会回复您。 感谢您的耐心!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Suchen。

    我期待得到答复。 请参阅下面列出的有关在不使用升压或 SEPIC 配置的情况下使用的详细信息。

    我希望进行尽职调查和设计、确保可靠性最大化。

    估计使用量为 +10K 器件、因此我 在继续进行最终布局之前查看所有可能的选项。

    该设计具有 5 条具有不同长度和电流要求的 LED 灯条。

    由于 IC 和耦合电感器的成本、我更喜欢使用更简单的选项。 也许不带升压或 SEPIC 的 LP8863 是一种选择。

    请告知是否可能、或者是否有其他 IC 将适应 RGB 3 通道输出并具有与 LP8863 相应的电流电平。

    主 LED 条带要求每个 RGB 通道 800mA 电流 ,因此使用 3 个 IC ,每种颜色一个,所有 6 个输出连接并并联在一起,最大为 900mA。

    其他 4 个 LED 条所需的电流要小得多、每通道仅需 290ma。 每个 RGB 通道由连接在一起的 2 个输出(最大 300mA IC) 驱动)驱动。

    该设计从 AC/DC 电源获得 24V 直流母线。

    1.能否在不采用升压或 SEPIC 配置的情况下利用 LP8863 来限制 IC 内的功率损耗?

    我想将 LP8863 用作每个 RGB 通道的简单电流调节器。 无升压或 SEPIC 配置。

    我了解 LP8863 输出的 LDO 功能和用于降低功率损耗的自适应电压调节。

     LED 灯条的额定电压为 24V、电源轨也为 24V、因此我想将 LP8863 用作每个 RGB 通道的电流调节器。

    我不确定这是否会增加 IC 的功耗。

    主 LED 灯条仍然每个 RGB 通道需要一个 IC、而另一个灯条可以使用单个 IC、2 个并联引脚分别驱动 RGB 和通道。

    请尽快回复我。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我们的专家本周就到了。 感谢您的耐心。

    需要注意的是、LP8863-Q1 的 LED 驱动器无法独立工作。 如果您正在寻找具有 24V IN 和 24V OUT 的高电流 LED 驱动器、 采用降压/升压配置的 LP8868Y-Q1 可以选择(TPS923654/5,适用于非汽车版本)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    让我在这里总结一下您的要求。

    • 主要 LED 灯串、每通道 800mA、总共 3 个通道。
    • 其它 LED 灯串、每通道 290mA、共 12 通道 (4*3)。
    • 所有灯串的 VF 是否都相同 24V? 通常、RGB 的 Vf 不同。

    我的理解是否正确?

    看起来您需要一个线路器件并直接连接到输入电压。 您或许可以看看 TPS69627、即每通道 100mA、总共 48 通道器件。