This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:将 Reg0x0 和 0x1 的亮度调整为 0 后、输出中会出现噪声。

Guru**** 2361250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527955/lp8860-q1-after-the-brightness-of-reg0x0-and-0x1-is-adjusted-to-0-there-is-noise-in-the-output

器件型号:LP8860-Q1

工具/软件:

您好、团队、

想咨询你,如何避免振荡时设置亮度 0 每寄存器写入? 它将有不良影响触摸. 欢迎使用软件或硬件自适应。  

附上以下图片  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan

    不清楚该问题、因此客户将所有通道的亮度更改为 0、然后可以看到该波形?

    如果对此处产生任何影响、它看起来器件是作为 PFM 模式工作的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhiqian、

    是、客户调整了以下寄存器 0x0 和 0x1。 我知道它可能处于轻负载模式。 轻负载下的振铃是否正常? 客户目前担心这种现象会影响 Touch 的使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhiqian、

    或者、您认为这是一种风险、还是可以改进?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan

    我不熟悉触摸系统。 但对于 PFM 性能、我认为这是一个正常操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan

    如果要使升压保持零亮度运行、您将看到 PFM 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhiqian、

    哈曼 不想有这个 PFM 因为它引入太多的噪音,所以当我想设置亮度例如从 80%到 0, 他们 可以拉低 EN ,然后一旦客户触摸屏幕,他们可以相应地拉 EN ,但他们希望没有 KPI 影响和 8860 可以记住 80%。 但似乎不可能支持?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan

    您对噪声的看法是什么? 输入侧可闻噪声或噪声、或者只是对开关振铃不满意?

    您可以在此处分享原理图吗? 在 EN 重启期间很难记录亮度、但需要由 MCU 侧重写。

    顺便说一下、他们是否可以在设计中改用我们的新一代器件?