This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27424:VIH 值

Guru**** 2361250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524, UCC27424
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530787/ucc27424-vih-value

器件型号:UCC27424
主题中讨论的其他器件:UCC27524

工具/软件:

尊敬的团队:

我们有一些问题想与您确认。

1.与 UCC27524 相比、UCC27424 VIH (min) 较低。 您可以分享原因吗?

2.我们有 UCC27424 的两个 D/C 模块。 D/C 2436 和 D/C 2503。

3.操作时间是否会改变 VIH 值?

DC2503 VIH 为 2.2V、DC2436 VIH 为 1.75V。 您能否分享这两个 D/C 导致此差异的原因?  

此致、

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    UCC27524 和 UCC27424 是不同的器件。 它们具有不同的设计、这意味着这些值可能会有所不同。 但是、这两个电源轨都适用于 3.3V TTL 逻辑。  

    2.我们预计操作时间不会有明显的差异。 这些不同的值很可能是 IC 内的变化导致的、但根据数据表、这些值都在预期范围内、并且适合与 3.3V 电压轨配合使用。  

    此致、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    感谢您的信息。  

    根据 UCC27524 方框图、它在 INA/B 上有拉低 120k Ω 电阻器、UCC27424 怎么样?

    此致、

    Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    UCC27424 没有下拉结构。 需要一个外部下拉电阻。  

    此致、

    Amy