This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25762-Q1:数字接口要求的设计查询

Guru**** 2362430 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041-Q1, TPS25762-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532088/tps25762-q1-design-query-on-requirement-of-digital-interfaces

器件型号:TPS25762-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB8041-Q1

工具/软件:

您好、

我计划使用您的 USB 集线器控制器 IC “TUSB8041-Q1"。“。 对于集线器控制器的每个下行端口、都需要使用 USB-USB PD。 因此、我计划使用 TPS25762-Q1 作为 PD 控制器。 我的 PCB 上没有任何 MCU。 这是一个单独的 PCB、只会通过 Type C 连接器将 USB 3.0 连接到我的 PCB 上的集线器控制器。 以下是我有的几个问题:

 TUSB8041-Q1 集线器控制器是否可以在 MCU 没有任何其他数字接口的情况下工作? 还是需要从 MCU 进行某种 I2C 连接?

2.  TPS25762-Q1 PD 控制器是否可以在 MCU 没有任何其他数字接口的情况下工作? 还是需要从 MCU 进行某种 I2C 连接?

3.集线器是否支持连接到 Type C USB 接口? 或者、只有 A 类和 B 类连接器才能与 TUSB8041-Q1 连接吗? 我是否可以使用多路复用器并将集线器的 TX、RX 对连接到 Type-C 连接器?

4.器件 TPS25762-Q1 可以在 PD 协商后提供任何标准电压或电流而没有与集线器控制器的任何接口或通信吗?

此致、
Adithya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我主要担心这一点、因为我的 PCB 上没有用于实现任何其他接口或通信的 MCU 或 SoC。 此外、我计划肯定添加一个多路复用器、以便从 USB 集线器控制器的一组 TX、RX 对生成两组 TX、RX 对。 我还想添加一个电源开关、以便仅在集线器控制器启用时启用 PD 控制器的输出电压。

    您还能告诉我、集线器控制器在 Android 环境中是否可控制?

    此致、
    Adithya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adithya:

    PD 控制器会与 USB 信号分开协商功率、因此两者之间是无关的。 应用配置 GUI 将允许您为系统选择所需的电压和电流。

    TPS25762-Q1 具有 GPIO 事件、可直接控制 USB3.0 多路复用器、而无需任何其他 MCU 或集线器干预。  您需要一个用于 USB3.0 信号的极性多路复用器。  Type C 总线定义了 2 种极性、TPS25762-Q1 将提供极性信号来控制多路复用器、以便将正确的数据提供给集线器。   https://www.ti.com/lit/ds/symlink/hd3ss3212-q1.pdf 提供了此功能。

    USB2.0 信号可以连接到 TPS25762-Q1 以进行固件更新、也可以绕过 TPS25762-Q1 并连接系统中的集线器。  USB2.0 信号不需要任何多路复用。

    此致、

    Chuck