This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25190:使用 BQ25190's ADC 估算电池 SOC

Guru**** 2627545 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25190EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531898/bq25190-battery-soc-estimation-using-the-bq25190-s-adc

部件号:BQ25190

工具/软件:

你好,这是 Gilhwan Cha。
我试图通过 BQ25190EVM 的内部 ADC 测量锂离子电池的电压来估算锂离子电池的 SOC。

我通过 TICHARGER_GUI 进行测量:
以下是我的实验结果。

没有充电的情况下是 3.486V、我将 ICHG 电阻器更改为 250mA、500mA、750mA 和 1000mA 以进行充电实验。

问题 1: ICHG 设置的值与 ADC 测量的 IBAT 之间的电流差是否由于负载电流(I2C、LED 等)?

问题 2: 随着电池充电的电流值增加、ADC 测量的 VBAT 也会增加、该误差是否由电池特性导致? 我难以估计 SOC。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gilhwan:

    VBAT 的 ADC 将测量 VBAT 引脚上的电压、该电压可能会因电池电压而变化、具体取决于两点之间的电阻。 这意味着在为 VBAT 引脚充电时、它会是这样的

    (I_CHARGE_CURRENT * R_TRACE_阻力= V_VOLTAGE_DIFF)

    高于实际电池电压。 同时放电  

    (I_DISCHARGE_CURRENT * R_TRACE_阻力= V_VOLTAGE_DIFF)

    低于实际电池电压。 为了获得最准确的读数、建议禁用充电、并尽量减小电池上的负载电流。

    q1。 ICHG 设置的值与 ADC 测量的 IBAT 之间的电流差是否由于负载电流(I2C、LED 等)?

    这可能是由于几个项目造成的、需要考虑几个因素。 首先、由于 TREG、VINDPM、VDPPM、ILIM、TS 等功能而产生的电流限制 CV 调节可能会导致 IBAT 从配置的 ICHG 降低。 负载电流在触发 VINDPM、VDPPM 和 ILIM 保护时可能会产生影响、因此这可能是一个因素。 此外、需要注意的是、ICHG 具有+/–10%的精度规格、因此偏离充电电流的精度小于 10%是正常现象。

    Q2。 随着电池充电的电流值增加、ADC 测量的 VBAT 也会增加、该误差是否由电池特性导致? 我难以估计 SOC。

    这可能是由于 VBAT 引脚和电池电芯之间解释的电压差异所致。 随着充电电流的增加、I_CHARGE_CURRENT 分量增加会导致 V_VOLTAGE_DIFF 增加。 我们建议先暂停充电一小段时间、然后测量 ADC 电压以获得最准确的读数。

    此致、

    Juan Ospina.