This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54061:为了限制电流和浪涌电压、请建议在 Vin 引脚上施加多大的阻值

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531025/tps54061-please-recommend-how-much-resistor-of-value-can-put-on-the-vin-pin-for-limit-current-and-rush-voltage

器件型号:TPS54061

工具/软件:

尊敬的专家:

您能否让您的团队帮助您评论此应用程序?

 

我的客户 Chicony Power 在其 PC 台式机 PSU 中接受了 BAIS 功率级的 TPS54061。

他们发现、在某些情况下、IC VIN 引脚会具有高达 67V 的浪涌高电压。

因此、他们希望在 VIN 引脚上放置一个电阻器以减少这种情况。

 

 

您是否推荐了有价值的电阻器、任何官方指南或数据都可以帮助他们说服最终客户(戴尔)批准?

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddi  

    TPS54061 的 VIN 绝对最大值仅为 62V。 如果施加 67V 电压、器件将损坏。 此外、最大工作输入电压为 60V。   

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    确保我们知道 IC 会损坏的过压绝对最大值。

    但现在、我的客户希望在 Vin 引脚上添加电阻器来降低浪涌电压。

     TI 是否有任何建议值? 任何导线都可以帮助他们使用电阻器来避免出现问题。

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、赵

    很遗憾、TI 对数据表之外的内容不做任何保证。 应确保 VIN<62V。

    - EL