This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:对 TPS65941319-Q1 的表 3-3 的澄清

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531788/tps6594-q1-clarification-on-table-3-3-for-tps65941319-q1

器件型号:TPS6594-Q1

工具/软件:

在 TPS65941319-Q1 的数据表 3-3 中、什么 定义为“有源 SoC“?  

是否仅是 SoC 可正常工作的最低连接数量?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    元件。 当然、建议遵循用户手册中介绍的所有连接。  

    BR, Jari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jari:  

    好的、明白了。 我的后续问题可能是 naïve、但 为什么“功能安全“列中不包括有源 SoC 的大多数引脚(GPIO_3、GPIO_4……)?

    谢谢您、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    老实说、这个功能安全专栏在我看来毫无意义。 这只是让读者感到困惑。

    但可能的想法是、由于电压可能不会进入安全岛、因此不理解为功能安全。  

    BR, Jari