This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:发生故障时的行为

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531786/tps6594-q1-behavior-in-case-of-failure

器件型号:TPS6594-Q1

工具/软件:

发生故障时器件如何行为?

我的理解是、每个可订购器件型号都经过预编程、可与特定 SoC 配合使用。

如果非易失性存储器以某种方式损坏或擦除、PMIC 是否会返回到“默认“配置?

如何修复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    器件具有寄存器 CRC、可在位翻转或存储器损坏的情况下保护操作。 如果发生这种情况、器件将启动关断并尝试重新启动、但如果错误持续存在、则不会在输入下电上电之前上电。  

    BR, Jari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jari:  

    在最坏的情况下、器件是否需要重新编程?

    谢谢您、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    不假定为特定 SOC 指定的某些 OPN 是重新编程过的。  

    BR, Jari