This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1653EVM:TPS16530PWPR 原理图

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1653, TPS1663, TPS1653EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528938/tps1653evm-tps16530pwpr-schematic

器件型号:TPS1653EVM
主题中讨论的其他器件:TPS1663、TPS1653

工具/软件:

大家好!


我对 TPS16530EVM 有疑问。

电路图显示、7 引脚 NC 具有分压 VIN 电压输入。

这是为什么?

我知道如何根据布局将 NC 端子连接到 GND 或 OUT 或 IN。

请告诉我为什么引脚 7 是通过电阻分压输入的。


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiwata、

    我不知道为什么这样做。 我假设 第 7 个引脚紧邻 UVLO –6 引脚、同一网络连接到第 7 个引脚。

    它应标记为 UVLO、而不是 VIN 和电阻分压器。 我会检查并返回。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiwata、

    该配置用于在同一 EVM 上测试 TPS1663。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    感谢您的答复。

    端子是否在内部连接到任何电路? 它用于哪种测试?

    端子是否需要保持打开?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shuji、

    TPS1663(该系列的另一款器件)可保持在通道 1 上并进行测试。 这就是为什么 NC-7 连接到电阻分压器、因为 TPS1663 的引脚 7 是 UVLO 引脚。

    是的、NC 引脚可保持开路。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:


    感谢您的答复。

    我知道引脚 7 经过电阻分压处理、以便使用 TPS1653EVM 评估 TPS1663。

    我知道 TPS1653 的引脚 7 可以连接到任何东西、例如开路或 GND、但正确吗?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、是这样