This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:需要了解依赖电源轨的上电和断电序列。

Guru**** 2392095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531922/ucd90320-need-to-understand-the-power-on-and-power-off-sequences-of-dependency-rails

器件型号:UCD90320

工具/软件:

您好、

对于 0.8V 使能、我提供了 12V Amon 的时序控制(依赖)

但是、当我拉低 12V Amon 引脚时、0.8V EN 会因故障情况而变为低电平、但当我拉低 12V 的 Amon 引脚时、它不会启用 0.8V

您能否解释一下如何在下拉和上拉后实现 0.8V 使能的情况?


此致、

Channappa M