Other Parts Discussed in Thread: BQ27621-G1, BQSTUDIO, EV2400
主题中讨论的其他器件: EV2400、 BQSTUDIO
工具/软件:
尊敬的 TI 支持团队:
我遇到与 BQ27621-G1 电量监测计的 I2C 通信相关的问题。
在我的当前设计中、I2C 上拉电阻器连接到系统中其他位置使用的外部 3.3V LDO。 在初始测试期间、电量监测计通过 EV2400 与 BQStudio 正确通信。 不过、次日 BQStudio 无法检测到器件。 检查 I2C 线路时:
-
SDA 卡在 0V
-
SCL 读数为 1.8V
-
使用逻辑分析仪在总线上未观察到任何活动
新电路板按预期显示 SDA/SCL 为 3.3V、但由于担心导致类似损坏、我犹豫是否要将其连接到 EV2400。
请告知:
-
在 BQ27621-G1 的 I2C 线路上使用 3.3V 上拉电阻是否安全、或者是否应该将这些上拉电阻连接到内部 LDO (1.8V) 输出?
-
您是否建议在 3.3V 主机和电量监测计之间使用电平转换器来避免潜在的反馈或损坏?
- 任何想法来解决当前的问题,我试图切换电源,但它没有帮助.
感谢您提供有关如何正确连接电量监测计以避免将来出现此类问题的指导。
此致、
Tarek Sharbo