This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:100mA 和 300mA 的电流限制精度

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531612/tps1641-current-limit-accuracy-at-100ma-and-300ma

器件型号:TPS1641

工具/软件:

在 100mA 和 300mA 处使用 RILIM 设置的电流限制的精度是多少?

数据表仅提供 0.032A (RILIM=332k)、0.987A (RILIM=10k) 和 1.77A (RILIM=5.49k) 电流的精度。

我可以看到相关性是非线性的(最低电流下为 25%、最高电流下为 5%)、但这种依赖性是什么? 我找不到显示它的图解。

0.032A 电流在整个工作温度范围内(即与其他两个值相同)时的精度是否计算得出? 我假设情况确实如此、数据表中仅缺少这些信息。  

我只对 0 到 35 度的更窄温度范围感兴趣。 在这个较窄的范围内、100mA 和 300mA 限制的精度是多少?

谢谢、

Piotr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr、

    我可以看到依赖关系是非线性的(最低电流为 25%、最高电流为 5%)、但这种依赖关系是什么? 我找不到显示它的图

    图如下所示。

    给出的精度是在整个工作温度范围内 0.032A 电流的情况、也就是与其他两个值相同吗? 我假设情况就是这样、数据表只是缺少此信息。

    是的、用于整个温度范围。 EC 表中提到的所有内容均适用于所有温度范围。

    'm 仅对 0 到 35 度的更窄温度范围感兴趣。 在这个较窄的范围内、100mA 和 300mA 限值的精度是多少?

     对于 100mA、介于 15%到 18%之间。 我没有 300mA 的确切值。

    谢谢

    Amrit