This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:20V、无 PD 协商

Guru**** 2359160 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532050/tps25751-20v-without-pd-negotiation

器件型号:TPS25751

工具/软件:

TI 论坛、您好。

我对 TPS25751D 提出了相当特殊的要求。 是否可以编辑固件、以便在没有 PD 协商的情况下允许 20V 电压?
我知道、从 USB 标准来看、情况并非如此、因为任何超过 5V 的电压都需要进行 PD 协商。 之所以需要这样做、是因为我必须从使用香蕉插头的直流实验室电源为 USB-C 应用供电。 我可以切断 USB-C 导线并从中提取电源线、但随后我将没有任何 PD 协商。

当然、我可以使用 USB-C PD 双核 EVM (SLVUBJ5) 来获得所需的效果、但我担心双核板对我的 EMC 测量会产生多大的影响。

因此、是否可以通过任何方式在固件中“禁用“ PD 协商、以便 PD 控制器允许 20V 直通?

提前感谢。

此致、
Victor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    否、无法利用 TPS25751 电源路径、无需 PD 协商即可通过 20V 直通电压。 在关闭电源路径之前、固件会检查相应位置的电压和协商是否正确。 如您所述、这不符合 USB 标准、并失去了 USB-USB PD(高压安全协商)的用途。

    要实现此类行为、需要直接在控制中使用单独的电源开关。

    谢谢。此致、

    Chris