This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700:Slum619 中的 C15 和 R20

Guru**** 2507615 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531085/ucc28700-c15-and-r20-in-slum619

器件型号:UCC28700
主题中讨论的其他器件:Tina-TI

工具/软件:

您好、

我已经将 SLUA653C 中 (第 18 页,请参阅下文)的电路与 SLUM619 中的电路进行了比较。 我注意到 SLUA653C 电路中不存在 SLUM619 TINA-TI 电路中定义的元件 C15 和 R20。 如果您能在仿真中解释这些组件的用途以及它们的值是如何确定的、我将不胜感激。

 SLUA653C 的电路:

 SLUM619 的电路:

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    让我回去吧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     Tina Sim 是一款低侧缓冲器 、用于降低 FET 上的电压应力、 模拟中获得 DCM 谷底振铃所需的电压应力 C、就像实际 MOSFET 一样。

     在真实电路 SLUA653C 中, 我们有高侧缓冲器。 请参阅下图以获取这些值。