This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:1kW LLC 谐振半桥设计

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404, UCC256402, UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532155/ucc256402-1kw-llc-resonant-half-bridge-design

器件型号:UCC256402
主题中讨论的其他器件:UCC256404UCC256403

工具/软件:

您好、

我们目前正在评估针对  1000W 输出的新开关模式电源 (SMPS) 项目的功率级拓扑、并且我们正在考虑将  UCC25640x LLC 控制器系列 作为谐振级设计的潜在候选方案。

我们想确认 UCC256402/UCC256403/UCC256404 系列是否符合以下设计要求:

系统要求:

  • 拓扑:LLC 谐振半桥
  • 额定功率:1000W 连续功率(峰值高达 1100W)
  • 输入电压 (DC):380VDC(来自上游升压 PFC 级)
  • 输出电压:400Vdc(稳压)
  • 输出电流:高达 2.5A 至 3A
  • 效率目标:≥94%
  • 开关频率:70–150kHz(可变)
  • 控制需求
    • 自适应死区时间控制
    • 轻负载时支持突发模式
    • 保护:OCP、OVP、UVLO 等

 此外、我们还计划将该级与 基于下游 ASIC 的调光和反馈控制器集成。 我们打算通过光隔离电路管理系统级电压和保护反馈。

问题:

  1. UCC25640x 是否能够在采用适当散热和磁设计的情况下以 1000W 的功率可靠运行?
  2. 是否有适用于≥1kW LLC 应用的 TI 参考设计、应用手册或布局指南?
  3. 哪种型号 (UCC256402,403,404) 最适合此应用?
  4. 是否存在与管理反馈和调光的外部 ASIC 控制器进行协调的集成问题或最佳实践?

我们非常感谢您对控制器选型、变压器/磁性元件指南以及可用评估板(如果有)的支持或建议。

谢谢。

此致、

KPK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KPK:

    要回答您的问题:

    1. UCC25640x 是否能够在采用适当散热和磁设计的情况下以 1000W 的功率可靠运行? *是的
    2. 是否有适用于≥1kW LLC 应用的 TI 参考设计、应用手册或布局指南? *是的、 TIDA-010081 是 1000W 示例
    3. 哪种型号 (UCC256402,403,404) 最适合此应用? *这取决于上述参考设计使用 403。  
    4. 是否存在与管理反馈和调光的外部 ASIC 控制器进行协调的集成问题或最佳实践? *调光的最大问题是输出电压会因此而变化,这可能使突发模式和过载保护难以控制。 新款 UCC25661 系列更适合宽 VOUT 支持。  

    希望这能回答您的问题。

    此致、

    John