This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922055:LED 在定制电路板上的低占空比初始开启&调光范围有限

Guru**** 2357440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922055
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532146/tps922055-led-doesn-t-turn-on-at-low-duty-cycle-initially-limited-dimming-range-on-custom-board

器件型号:TPS922055

工具/软件:

你(们)好

我目前正在使用 TPS922055 EVM 板 并注意到一些与 PWM 调光相关的意外行为:

如附加示例中所示逐渐增加占空比时、LED 在达到特定阈值时保持熄灭。 然后、它突然打开、而不是在最暗的水平、而是在与该占空比相对应的亮度下打开。 LED 亮起后、如果我开始降低占空比、它会按预期变暗、最终在 0%占空比下关断。

我的问题是:
为什么在初始斜升期间、LED 在较低占空比下不立即亮起? 为什么它似乎“跳“到更高的亮度,而不是从非常昏暗的逐渐增加?

此外、我的还有另一个问题 TPS922055 的定制电路板

与 EVM 不同、我的电路板不允许进行平滑调光。 例如、在 EVM 上、我可以清楚地观察到 2%和 1%占空比之间的亮度差异。 然而、在我的定制板上、当我低于 2.4%左右后、LED 会变暗 只有一次 、并且进一步更改到较低的占空比不会影响亮度—它保持不变。

什么可能会导致我的定制电路板上的这种有限调光响应?

任何见解或建议都将受到高度赞赏。 提前感谢!

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/2.4-to-1.6-duty-but-no-changing-in-my-board.jpeg

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/LED-On-duty-2.4-evm-and-my-board.jpeg

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/LED-Of-duty-0.-to-2.4-evm-and-my-board.jpeg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:  

    请参考下面的启动顺序。

    请注意、EN/PWM 输入引脚上的初始使能 PWM 脉冲需要持续超过 5 μs、才能启用器件。 调光模式启动后、器件会根据 ADIM/HD 引脚和 EN/PWM 引脚的配置、进入四种不同的调光模式。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚