This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:移交电压控制

Guru**** 2358370 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2117, LM66100, TPS2121, TPS2116
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531878/lm66100-handover-voltage-control

部件号:LM66100
主题中讨论的其他器件: TPS2121TPS2116、TPS2117

工具/软件:

关于 LM66100、我们有两个问题。 请参阅随附的 pdf。

问题 1:VBAT_IN=3V、VBAT_EXT=0V(从不更改)。 在这种情况下、 LM66100 的 ST 是否可以输出低电平?

问题 2:我们的设计使用的是 VBAT_IN、它首先连接到主电池。 几个月后、我们需要使用 LM66100 自动更改电池连接。 我们希望控制切换电压。 如何控制它?  我们是否可以使用寄存器 1 来实现此目的?

e2e.ti.com/.../LM66100.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuichi:

    您能查看 TPS2121 或 TPS2116/7 吗

    这些控制器可以决定切换电压。

    LM66100 将始终确定最高可用电压的优先级。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息。 我认为  TPS2117 更适合我们的用例。 如果我们要设置切换电压、则需要使用外部寄存器设计 PR1 基准电压。 (我正在查看手册中的第 7.2 章。 是否正确理解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuichi:

    您的理解是正确的。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复。 我明白了。