This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62912:PSpice 仿真停止、没有错误

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531106/tps62912-pspice-simulation-stopped-with-no-error

器件型号:TPS62912

工具/软件:

您好、专家、

我想在我的 PSpice 上对 TPS62912EVM 进行仿真。 但仿真结果始终如下所示:

我遵循 (+) TPS62912 的说明:模型不收敛 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛

但是、仅使用一个 L-C 滤波器的以下设置的仿真结果仍然是前面展示的结果。 已尝试减小 SS 电容、但仍然没有帮助。

在这件事上可以有人帮助我。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chenglai Fang:

    您能与我共享 pspice 文件吗、让我检查我的系统。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PSRR-TPS62912.zip

    尊敬的 Hassen:

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chenglai:

    我想您已经将 Vout 更改为 1.2V、并且我已经对转换器进行了仿真。

    您共享的文件存在一些问题。

    请使用以下文件进行仿真。

    e2e.ti.com/.../TPS62912_5F00_TRANS.7z

    无需担心负载电流极性。

    此致、

    Haseen。