This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:BQ24171 的充电过压保护

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531512/bq24171-charging-overvoltage-protection-for-bq24171

器件型号:BQ24171

工具/软件:

请说明为 BQ24171 充电的过压保护。

当充电电压设置为 4.1V 时、则确定在多大的电压下充电电压会出现过压情况?

第 9.3.17 节“电池过压保护“中的说明指出:“在电池电压低于的 102%之前、转换器不允许高侧 FET 导通
调节电压“。 但是、它没有规定发生过压的电压。

此致、
Okashita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Okashita、

    102%适用于 VFB_REG=2.1V、因此当 VREG_REG>1.02*2.1V = 2.142V 时。 那么乘以反馈分压器得到的值、因此 4.1V/2.1V× 2.142V = 4.182V。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我知道 4.182V 被视为过压。

    此致、
    Okashita.