This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1685:TPS1685

Guru**** 2392095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526448/tps1685-tps1685

器件型号:TPS1685

工具/软件:

您好、

我对 QOD 机制有疑问。 我如何了解由欠压阈值触发的 QOD 机制(在我的例子中,EN/UVLO 输入电压电平较低、但输入电压存在=28V)并继续一段 时间:它将输出电容器以大约 25mA 的电流进行放电。

放电完成后、控制器停止灌电流机制。 我的问题是: 如果 QOD 完成后且 IN 控制器仍禁用(EN/UVLO 输入电压电平仍为低电平) ;在输出引脚上、由于另一个源会出现一些电压;QOD 机制是否会重新启动?

在任何情况下、我附加了示意图草图:

谢谢你

STAS  

e2e.ti.com/.../Visio_2D00_Efuse_5F00_QOD.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stas:

    请让我检查一下、然后返回。

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal

    是否有进展?

    谢谢你

    STAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的柏林:

    很抱歉耽误你的时间。  

    当 VDD 存在且 EN 为低电平时、预计会出现该漏电流。 它来自控制器。  

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal

    根据方框图 QOD 计时器限制时间 QOD 正在运行(请参阅所附文件)。 你怎么看?  在 DS 中、我找到 tDischarge 和 tQOD。 当 VSD< VEN/UVLO 时、它们都在运行。  VSD>VEN/UVLO 会发生什么情况?

    谢谢你

    STAS

    e2e.ti.com/.../QOD_5F00_problem.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的柏林:

    对于 VEN<VSD、不会发生 QOD。 我明白了您的问题吗?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal

    您回答了问题的一部分。

    第二部分是关于时间安排。 比方说 QOD 开始。 输出电压降至某个值之前的散逸时间(有趣的是知道该值是什么!)是否有效。 或者、它在一些预定义的时间内工作并完成、而不依赖于输出电压的值。

    谢谢你

    STAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的柏林:

    请参阅以下内容:

    此致

    Kunal Goel