This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14241-Q1:UVLO、OVLO、UVP、OVP、OPP 和 TSHUTP 的延迟时间

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC14241-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530032/ucc14241-q1-delay-time-of-uvlo-ovlo-uvp-ovp-opp-and-tshutp

器件型号:UCC14241-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 UCC14241-Q1、因此有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

您能告诉我以下各项所需的延迟时间吗?

保护功能 (UVLO、OVLO、UVP、OVP、OPP、 TSHUTP)
复位操作 (vena<VEN_IF、VIN<VIN_ANALOG_UVLOP_FALLING)

例如、对于 UVLO、我认为从 VIN<VIN_UVLOP_FALLING 到保护正常工作之间存在几毫秒的延迟。 您能告诉我这个延迟时间是多久吗?

对于 UVLO 以外的项目、请告诉我满足工作条件后的延迟时间。

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们未测试和指定您所询问的故障时间的响应、就像您可能用于查看 PWM 控制器的响应一样。 响应时间足够快、以保护全部集成在 IC 中的控制器和功率/级。 一旦进入故障模式、用户只能 通过监测 PG 信号来指示。 PG 信号无法隔离到单一故障。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    感谢您的答复。

    我与客户分享了您的建议。

    如果客户有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi