This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:需要澄清运输模式

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530668/bq25730-clarification-required-on-shipping-mode

器件型号:BQ25730
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-G1

工具/软件:

尊敬的团队:

我们正在评估为 BQ25730 电池充电器 IC 启用运输模式的可行性。 但是、在查看数据表时、我们注意到 IC 不包含专用的 SHIPFET。 如前所述、在运输模式下、SRN 引脚将放电 — 我们附加了以下相关数据表摘录以供参考。  

如果 BQ25730 移至运输模式、BATFET 是否不会通过体二极管导通、如下图所示?

 在此模式下、器件的电流消耗是多少?  

  

请说明以下情况:

  1. BQ25730 可以可靠地进入运输或关断模式吗?

  2. 是否需要任何额外的外部电路来确保运输模式下的完全电源隔离?

  3. 要使 IC 退出运输/关断模式并恢复正常运行、需要执行哪些步骤?

此致、

Monisha M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monisha、

    您是否将此设备与燃油表配对?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    是的、我们计划使用电量监测计 BQ34Z100-G1。

    此致、

    Monisha M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monisha、

    是的、我们计划使用电量监测计 BQ34Z100-G1

    这看起来像是一个与电量监测计相关的问题。 我建议发布一个新问题、询问有关电量计运输模式的问题。  

    该电量监测计要求电池充电器针对其专用运输模式对 SRN 引脚放电。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我问的是 Pg.no - 64 中提供的充电器 IC BQ25730 数据表中提到的运输模式。  

    此处的运输模式指的是什么? 我们可以将 BQ25730 配置为运输模式吗? 或者、我们是否需要任何额外的电路来将充电器 IC 转换为运输模式? 请澄清。

    此致、

    Monisha M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monica、

    我想问充电器 IC BQ25730 数据表中提到的运输模式(位于 Pg.no - 64

    我知道、BQ25730 没有运输模式。 该位为电量计专用运输模式释放 SRN 引脚。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我明白了。 感谢您的答复。  

    此致、

    Monisha M